Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
大家好,TMS5703137的PLL是 哪个管脚,我需要该CPU通过PLL输出一个时钟给外部的另外一个处理器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
大家好,TMS5703137的PLL是 哪个管脚,我需要该CPU通过PLL输出一个时钟给外部的另外一个处理器
Hi meng,
ECLK是从时钟源VCLK分频出来的,VCLK可以通过时钟树来配置。
但是,ECLK是一个IO引脚,所以其输出频率还受制于IO Buffer的最大频率20MHz。
换句话说,ECLK的最大频率不会超过20MHz,请在配置时钟分频比的时候注意一下。
Regards,
Jay
你好,我需要的频率是大于20MHz的,CPU的PLL不能输出个更高频率的时钟么?不能使用CPU提供一个更高频率的时钟么?如果可以怎么设计
Hi Meng,
你可以通过HALCOGEN里面去配置ECLK的输出频率,选择不同的时钟源和分频系数,能得到不同的输出频率。具体你自己需要多大的频率,可以去通过配置寄存器,然后用示波器去捕捉管脚的频率看看。硬件上面不需要什么设计,你直接找到ECLK管脚测试它的输出波形。
如果还有什么不明白的,可以参考我们的technical reference manual 关于ECLK里面描述。
谢谢!
Ken