This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于CLOCK的问题

你好,我在看芯片资料时,看到HF LPO 的trim value是什么意思?是改变trim value值会使HF LPO 的频率改变?低功耗振荡器时钟检测器LPOCLKDET),,,我这样理解:设置一个trim value后,oscillator的输入频率就会限定在f(hf lpo)*1/4 ~ f(hf lpo)*4之间,如果不在则就会出错? 

  • Hi ron,

    Trim Value是为了补偿LPO的频率偏差用的,是写在OTP里的一个值。

    但是,由于芯片运行时供电电压和环境温度不同,LPO仍然不能作为一个非常精准的时钟源。

    它只是提供了一个用于监测外部输出时钟是否失效的功能,并在外部时钟失效时,作为时钟源的临时替代,实现功能性安全的作用。

    Regards,

    Jay