This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS570LS0432 SCI串口通信

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, HALCOGEN

我用的是LaunchPad,是一个TMS570LS0432,我最近在做它与上位机的通信,通过RS232接口。但是我发现,TMS570LS0432只能发送不能接收数据,我的程序在附件中,很简单的测试,但是就是接收不到数据。求教……

test05.zip
  • Zhiwen,

      我看了一下你的HALCOGEN配置文件,里面再Driver Enable里面配置有问题,你应该使能的是“Enable SCI driver”而不是前面的“Enable LIN driver”。

      你可以再试试,另外我看你主程序里面有使能接收中断,但是你在HALCOGEN里面没有配置SCI的RX中断和VIM里面相对应的SCI RX channel。如果你需要测试终端接收的话,这两个需要注意一下。

       另外在我们HALCOGEN的安装目录下面的HELP文件夹里面,关于TMS570LS0432有一个chm文件,点开它你可以在里面的examples里找到关于UART的测试例子,里面描述的很详细。可以供你参考。

    谢谢

    ken

  • 谢谢您的解答,我的问题已经解决了。

  • 可以发你的例程,参考哈

  • 你好,我这边也是用SCI串口中断接收数据,通过串口工具发送数据,中断接收后再将数据显示出来。

    数据接收和处理我放在了sciNotification函数中。

    程序运行始终不进入中断,麻烦看一下我的程序hal设置及程序是否有什么问题,谢谢。

    UART.rar