工程如附件,使用TSM570LS31的评估板,想使用下地址模式了,设置了SCIGCR[0]为0,软件中设置SCIFLR[10]为1时,无法进行发送,示波器也没有波形输出(一直高),当设置SCIFLR[10]为1时,可以发送数据(示波器有波形可见),另外如果设置SCIGCR[0]为1时(空闲模式),无论SCIFLR[10]多大,均可发送(示波器有波形可见)。请教下原因。参考的文档为SPNU499B-November 2012-Revised August 2013,。《Technical Reference Manual》