CCS里面的例子大多都是指令在flash里面运行,数据放在内部RAM中,而RM48X HDK有个外接的8M的SDRAM。我现在对HALCOGEN还不是很会用,请问如果我想把指令和数据都指定到SDRAM中运行,或者说把只数据放到SDRAM中,我要用HALCOGEN怎么做?需要注意些什么?能详细的说下么。
提这个问题的原因是:我想在RM48X上运行一个操作系统,但是内部RAM貌似不够。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CCS里面的例子大多都是指令在flash里面运行,数据放在内部RAM中,而RM48X HDK有个外接的8M的SDRAM。我现在对HALCOGEN还不是很会用,请问如果我想把指令和数据都指定到SDRAM中运行,或者说把只数据放到SDRAM中,我要用HALCOGEN怎么做?需要注意些什么?能详细的说下么。
提这个问题的原因是:我想在RM48X上运行一个操作系统,但是内部RAM貌似不够。
HI Ken
RM48X板子上有个ISSI的64M的SDRAM(IS42S1600F-7BL),好像默认就是可以使用的,可以通过跳线帽屏蔽掉的吧,不知道我理解的对不?如果是可以使用的,这个SDRAM的启用体现在生成代码的哪个文件里?
我是打算移植ThreadX,顺便问一下,此系统可以直接在Flash(指令)和内部RAM(数据)中运行吗?会不会有点大?我试了下SAFERTOS是可以的在板子上运行的。
thanks!
Hi ZhiQiang,
确实我们的板子上面是配备了一个ISSI的SDRAM,它主要是方便客户来测试我们的EMIF的性能。在我们的HALCOGEN里面有关于EMIF对于SDRAM的一些参数设置,你可以参考一下。关于它的代码生成,首先你得使能EMIF,然后去配置。最后生产emif.c的文件中可以找到相关的函数。
对于ThreadX来说,说实话这种第三方的操作系统,我们工程师都没接触过,不是太了解。不过我查了一下他们的官网,里面介绍这个操作系统最低只需要2K的RAM就能运行,所以说它在我们的RM48X上运行肯定是没问题的。
另外,我在他们的官网上也找到了支持我们Cortex-R4F的下载下载链接。你可以参考一下:
http://rtos.com/products/threadx/Luminary_Micros_Stellaris
Ken