请教下关于TMS570LS3137CPGEQQ1的几个工艺问题,TRM和datasheet中没有找到:
1、是65nm的工艺吗?
2、阻燃性等级多高?静电等级多高?ECCN码多少?EMC特性参数?
3、采购周期多久(一般情况下)?
4、SMT时相关参数(封装体峰值温度、峰值温度的时长,回流周期数等)
感谢回复!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi ting,
你的问题确实比较细啊,很多参数名称说实话我也是第一次注意到,我查了一下我们的datasheet,确实没有太多关于这方面的信息。
关于65nm的工艺我可以肯定告诉你是的,我们现在量产的safety MCU,除了tms570LS10/20系列是130nm之外,其他的都是65nm的。
关于采购周期,这个需要联系我们的销售或是代理商,我们FAE对这方面了解比较少。但是有一个肯定的答复是,我们的芯片都已经量产了,很多在中国的产品库里面都有货。
其他的问题,暂时我还回答不了。抱歉!
谢谢
ken
ESD HBM-2000V, CDM-500V
SMT: can experience 3x reflow, peak temp: 260C. it is compliance with Jedec 020D