Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
首先祝大家新年快乐!
先描述下环境,XP,IAR6.30+JLINK,TMS5703137CPGEQQ1,HALCOGEN 03.06.00版本生成代码。
调试中发现一个问题,外部硬件没有变化的情况下,GCM设置中的VCLK Divider设置值由1变为0后,发现不能够对het初始化,即程序中的hetInit()无反应。(可参考附件中的截图),附件中的一些文件可能非正常显示,请查看HALCOGEN文件。
另外,在IAR+JLINK调试时,正常情况下使用80MHz或90MHz时钟,I2C的i2cInit()也是无效的,其他模块可以正常写入初始化值。这点请使用IAR的朋友帮忙验证一下,看看是不是我这边单独的问题。在CCS 5.X环境中,I2C的i2cInit()是可以操作的。
邮箱:soco2004@163.com ,感谢大家的回复!