This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS570LS3137 CCS下如何实现对SD卡的读写

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

您好!我想在CCS下实现3137对SD卡的读写,至少是可以实现往SD卡上面写数据,写成功以后可以用读卡器在电脑上读出所写的数据。在HAL下对3137的SPI2模块应该进行怎么样的设置呢?

  • Hi chunjing,

       你可以参考一下我们另外一个关于SD卡读写的帖子,上面相关的参考代码,希望对你有所帮助:

    链接:http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/292233/1023597.aspx#1023597

    谢谢

    ken

  • 谢谢您的回复。

    那个帖子我看了一遍,他不是用HAL工具生成的代码,并且是用在KEIL下的。

    不知道有没有CCS+HAL对SD卡进行开发的,我想参考一下,尤其是HAL关于SPI模块,对数据格式和时序的设置。

    另外,tms570对SD卡的容量会有限制吗?对读写有影响吗? 

    万分感谢!

  • Chunjing,

    附件是针对SD卡操作中对SPI2进行配置的HALCoGen文件,我初步试了一下,SPI的配置应该没有问题。

     对于不同容量的SD卡,通信的协议会有不同,如初始化过程中发送命令的内容和顺序,在开发过程中要尤其注意。