This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HALCoGen是否有通过ICE61508的SIL3 认证?
你好,我咨询相关资深工程师后回复您。
HALCoGen的软件处理是有认证的,但是HAL生成的代码没有认证。
HALCoGen Compliance Support Package(CSP) 旨在提供必要的文档、报告和单元测试功能,以帮助客户使用 HALCoGen 生成的软件以符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准。
十分感谢您的答复!请提供两个成功使用Hercules RM57芯片开发产品并通过TUV SIL3认证的例子,谢谢!
好的,已跟进相关工程师。
我们通过好友交流吧。