您好,
我在开发TMS470MF06607这款MCU的时候用HAL 3.00生成了一个最简单的工程,由于我不知道怎样导入到CCS5中,所以把生成的所有代码在CCS5新建的工程中通过add file加入,再将系统提供的CMD,CCMXL及GEL文件添加到工程后编译成功,但在连接至目标板(我公司自制的,已经利用flash470烧录工具进行erase及blank check均成功)时产生错误如下:
CortexM3_0: Flash Programmer: Error initializing device.
CortexM3_0: Flash Programmer: Error erasing Flash memory.
CortexM3_0: Trouble Writing Memory Block at 0x0 on Page 0 of Length 0xb6c
CortexM3_0: GEL: File: C:\Documents and Settings\pengyuan.yang\workspace_v5_1\hal300_06607_test1\Debug\hal300_06607_test1.out: Load failed.
请教专家标准的流程应该是怎样的?我的操作究竟出了什么问题?
首次使用TI的产品,比较菜,多谢指导!