This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
刚接触这颗 TMS470MF06607 IC
翻了半天官网找到UCOS的链接, 点进去发现已经没有了
不知道现在还有哪些可支持的RTOS,请大神们帮帮忙,万分感谢。
Klapset,
常见的RTOS其实都能支持,uc/os,freertos等,关键是看有没有移植好的代码。在uc/os的官网上面有我们其他TMS570和RM4X系列的移植后的代码,如果你要用uc/os的话,你可以参考那些代码,自己做移植。
TI的HALCOGEN支持Freertos,它能生成移植好的freertos的工程文件。你可以下载我们的HALCOGEN,然后建立基于FREERTOS的工程。
下载链接:
http://www.ti.com/tool/halcogen
Thx
Klapset,
对的,
你在建立工程的时候,选择TMS470F066_FREERTOS, 在你配置好了相关的外设后,点击生成代码,它会自动帮你产生类似于BSP包的工程文件。
谢谢!
Chou,
正常应该插上电源和USB线应该能在设备管理器下面看到比如USB Serial Port(Port4) 。 没有的话,可能USB转串口芯片FTDI驱动没有安装好,你可以在网上搜下,下载安装一个FTDI驱动试试!谢谢!
klapset,
你电脑上有装类似于CCS或IAR之类的IDE软件吗?理论上我们的HDK板第一次接上电脑后,驱动都会自动识别的。你检查一下你板子的电路,看看设备管理器里面有没有未识别的设备,如果有的话,尝试更新驱动或是在网上找一个FTDI的驱动试试。
谢谢