Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
如题,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yichao,
您好!TMS570的EMIF模块可以支持外接SDRAM,Nor Flash以及Nand Flash等多种类型存储设备,我们也有很多客户外接FPGA使用,但不知道您目前想设计成什么形式?接不同类型的设备时协议会有不同,在HALCoGen中设置的参数和选择也不同,请确认,谢谢!
谢谢你的回复,我现在想用FPGA中的FIFO功能
3137这边负责发送和接收FPGA的数据,不知道你们是否有简单的配置历程可以参考
谢谢
Yichao,
谢谢您的信息,对于EMIF外接SDRAM,我们有相应例程,请参考附件文件。
对于EMIF向FPGA发送数据,只需在FPGA端设定对应的接收时序来接收数据,再由内部逻辑实现向FIFO的操作即可;而当FPGA向EMIF发送数据时可能会稍微麻烦一些,此时FPGA的时序要严格满足EMIF接口的时序要求,这样数据才能正确被接收到。

您好,我最近刚开始入手TM570LS3137这款芯片,我觉得HAL里面给的例子比较少,特别是关于EMIF的,且多为简单,因为不能从互联网其他的地方获取该芯片的例程等相关参考资料,所以特地询问您是否可以给我发一些关于TM570LS3137的更多的其他的例程资料,方便我的学习过程?非常感谢您。我的邮箱是1032225801@qq.com
Hi Yida,
您好!
TMS570 Safety Demo里有。
http://www.ti.com/tool/hercules_safety_mcu_demos
谢谢!