This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

网口例程

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请问有没有网口收发数据的例程?

  • Ziming,

    您好!

    请参考以下链接:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration?keyMatch=HERCULES%20WIKI&tisearch=Search-EN 

    在LwIP的DEMO 程序。谢谢!

  • Ziming,

    请问你需要的是基于何种协议的网络数据收发例程?UDP或者TCP?

    谢谢!

  • 你好,这个问题已经解决。另外关于CCS有个问题。

    我用RM48HDK写了个程序,对scilin传来的数据进行处理。主要就3个子函数,但主程序运行到第一个函数完进不去下一个函数了,观察变量后两个函数中要计算的变量全为0。

    $GPRMC,034246.000,A,3028.6340,N,11146.9586,E,46.507,101.15,140612,,E,A*21    这个是用串口助手发送的一帧数据,就是对它进行一步一步的操作。程序在附件中,能不能帮忙看一下这是我程序的问题还是CCS的问题?      十分感谢 

    scilin_input.zip
  • Ziming,

    我试了一下你的程序,应该是TSIZE变量设置太大的原因,而你每次发送的数据量没有那么大,因此函数就会一直在while循环中等待新的数据到来,你试着把TSIZE的值改小一些(比如改为5),看看有没有解决问题。

    如果还有问题,欢迎讨论,谢谢!