This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Hercules™︎ ARM®安全微控制器的编译器选择

Hercules系列的芯片在很大程度上满足了安全相关应用对硬件的要求。

在安全相关应用开发过程中,对编译器的安全性也有要求。不知道在这方面CCS IAR等怎么选择呢?在这方面TI做了哪些工作呢?

谢谢!

  • 楼主,

       确实如你所说,不论是在ISO26262还是IEC61508里面都对编译器的安全规范有一定的要求。要求低一点的是说这个编译器是一个已经经过长期使用,可以认为是一个安全的编译器件的,要求高一点的话,是要求这个编译器也需要过相关的安全认证。

      CCS是我们官方的编译器,针对我们的安全产品的编译工具链我们已经和相关的安全认证厂商做了安全规范的预认证,如果客户有需要的话,我们可以和客户一起过认证。我们同时也有相关的安全编译库叫safety compiler qualification kit。你可以在下面的链接找到相关的信息:

    http://www.ti.com/tool/safeti_cqkit?keyMatch=compiler%20safety&tisearch=Search-EN

    谢谢