This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请专家提供一份TMS470MF06607的IAR工程sample,不胜感激!
请参考:
www.ti.com/.../hercules_safety_mcu_demos
买了一块开发板,真不知道该怎么来评价这款芯片的技术支持,几乎就没有。TI原装开发板有两个JTAG接口,一个是ARM的,一个是TI 20pin的,我手头有两个仿真器,一个是IAR JLINK V8,一个是XDS510 14个pin脚的,接到TI原装开发板上都不能识别target,真是郁闷!
您好,gavin zjm
正在用同一款芯片做开发,TI用得不熟,而且正如您所说,资料真的是少得可怜啊,不知道您是做什么产品,希望以后可以多多交流。
Gavin,
抱歉,没有找到IAR的工程。
但是IAR提供了针对TI Hercules系列产品的快速上手指南,希望对您有帮助,请参考附件。
这个指南是以RM48产品为基础的。
你好,目前 IAR 及 Jlink并不支持TMS470MF06607, 推荐使用CCS + XDS510进行开发。
使用CCS + XDS510进行开发时,首先确保您的CCS有对应的license。(低成本的XDS100 V2 不需要license即可使用)。
连不上目标板可以试着将仿真器速度降低,在target configuration文件里的Advanced选项里将TCK Mode改成Adaptive.具体设置如附件所示