Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM42L432
是这个页面吗?里面没有找到下载链接啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
还有这个诊断库,页面也没找到下载链接
http://www.ti.com.cn/tool/cn/safeti_diag_lib
诊断库和代码生成工具是收费的吗?
您好!这些工具和资料都是免费提供的,安装最新版本的HALCoGen后可以同时安装诊断库了。目前可能网站在维护中,因此暂时无法下载,请您稍后再试一下,谢谢!
感谢您的回复
那就是诊断库集成到HALCoGen里了呗
顺便再问一句,RM42X的launchpad原理图在哪里可以找到呢?没图编程很麻烦啊
安装HALCOGen后会提示是否安装诊断库,安装后其实还是会在一个独立的文件夹中,和独立安装库的区别不是特别大,如果需要的话仍需要去包含相关路径等;
关于RM42 Launchpad的原理图以及其它资料,可以从以下链接下载:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Hercules_LaunchPad
谢谢!
您好!目前HALCoGen已经可以下载了,谢谢!
RM42L432这个芯片只有PORTA的几个管脚能当做普通IO用吗?
像LIN/SCI、CAN、HET和SPI接口,不当做特殊功能引脚的情况下能当成普通IO口使用吗?是不是通过PINMUX来控制的?
halcogen里面其他部分配置的时候鼠标放上去都有提示,但是PINMUX的配置部分里面没有。
您好,很多引脚都可以作为GPIO使用的,具体哪些引脚可以作为GPIO使用,需要看一下datasheet中的说明。
PINMUX不是用来控制引脚作为GPIO的,在HALCoGen中很多模块的相关页面下都可以选择引脚是作为GPIO还是当做功能引脚的,或者去配置对应模块的寄存器也可以。