This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS570的PLL1调频功能

Deal all,

请问在TMS570中,有PLL1和PLL2,其中PLL1多了一个调频的功能。

可是不论是PLL1或PLL2,都有分频器去对Clock source做倍频或分频的工作。

可否解释一下这个专属PLL1的调频功能,指的是什麽呢?他的功用又是为何呢?

谢谢

Best Regards,

Fan

  • ShunFan,

      其实现在在安全MCU里面两个PLL是很常见的配置。带调频的PLL一般都是作为常用的功能模块的时钟来使用的,因为它能调制,对PLL的输出值调节起来会比较灵活,在以往的应用过程中,又看到过客户利用这个特性来实时调整PLL的例子。

    针对于PLL2来说,因为它没有经过调制,信号的实时性会好一些,我们一般在选择CAN总线或FLexray总线的时钟时,会选择PLL2。因为这两种总线对时钟的实时性要求比较高。

    总结来说,PLL1相对于PLL2来说更常用。


    这是我的理解



    谢谢


  • Dear Ken,

    谢谢你的回覆,请问所谓的"调制"指的是"倍频或分频"的意思吗?

    谢谢

  • Shunfan,

       不是分频和倍频,就是调频,modulation的意思。因为PLL2相对于PLL1来说是没有modulation的嘛。

    PPL2也是有倍频和分频的。