在使用CCS6断点调试的时候,总是出现一些问题,不知道是不是配置或者代码的问题:
1、初始run就设置断点,可以正常进入断点,但是把断点取消后,每次还会进入之前的断点!
2、有时候,在程序运行的过程中设置断点,无法进入,但是从串口信息来看是进入的。
3、断点进入后,可以一步步的调试,可以进入一些预定的地点,但是不使用断点,一些函数就无法进入。
如RM57x demo程序中的串口中断接收Task Number,在串口信息可以看到已经收到CMD了,TaskNumber也已经计算好了,但是就是在while主程序中跳转不到相应的位置。
若是断点调试就可以进入。
以上疑问是基于CCS6 RM57X开发板,以及附带的demo程序(GUI的demo是正常的),但是我重新编译后就不太正常。
希望能够解惑,非常感谢!之前也有个帖子,一直得不到回应,希望能够帮忙看看,非常感谢!
若有需要,我可以把工程传上来