This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

RM57Lx 中断异常的跳转

一直想把Freertos一直起来,但是没有RM57的模板和资料,自己琢磨着尝试,参照R4的配置,也不需要太多的修改,可以运行,但是发现一些异常中断。

第一次启动总是在进入到第一个task的时候终端异常,跳转到向量表  prefetchEntry中。

prefetchEntry
b prefetchEntry

然后我手动再次启动,竟然就可以正常进入task了!

之后我发现每次都是需要两次_c_int00   才可以。

请问RM57和RM48主要有哪方面的区别呢?在移植Freertos方面需要注意哪些问题?

感觉我的问题应该是栈的上下文保存的不太对,汇编代码部分,不熟悉。

PS:

若是可以,希望能够提供一个Freertos模板万分感谢!