Other Parts Discussed in Thread: RM42L432, HALCOGEN
芯片是RM42L432,用HAlCoGen生成的代码中,在het.c中有这么一个函数
void capGetSignal(hetRAMBASE_t * hetRAM, uint32 cap, hetSIGNAL_t *signal)
{
uint32 pwmDuty = hetRAM->Instruction[(cap << 1U) + 25U].Data;
uint32 pwmPeriod = hetRAM->Instruction[(cap << 1U) + 26U].Data;
//signal->duty = (uint32)(((uint32)100U * pwmDuty) / pwmPeriod);
recPwmSignal.duty = (uint32)(((uint32)100U * pwmDuty) / pwmPeriod);
pwmPeriod = pwmPeriod >> 7U;
if( hetRAM == hetRAM1)
{
//signal->period = (float64)(((float64)pwmPeriod * (float64)640.000) / (float64)1000U);
recPwmSignal.period = pwmPeriod * 640 / 1000U;
}
else
{
recPwmSignal.period = (float64)(((float64)pwmPeriod * (float64)800.000) / (float64)1000U);
//signal->period = (float64)(((float64)pwmPeriod * (float64)800.000) / (float64)1000U);
}
}
每次运行到if( hetRAM == hetRAM1)这里面之后,不管是if为真还是为假,都会跳到sys_intvecs.asm文件中的
undefEntry
b undefEntry
我原本以为是我主函数中hetSIGNAL_t *signal这里的结构体没有分配内存,可是后来即使分配了也不能用,所以我就定义了一个全局变量recPwmSignal又试了一下。可是用这个也不行,在if那里也会跳到undefEntry那里。
所以我想问一下:
1、undefEntry是内存越界、中断向量没设置好的结果吗?
2、capGetSignal这个函数,是对对应的ca0-cap7通道PWM信号的频率和周期进行采集吗?
3、在TI v5.1.5这个编译器中,为什么没有malloc.h这个文件呢?
4、为什么if中的一句计算会使程序跳到undefEntry呢?不是float的问题,我已经改成了整型的计算,也会跳。我直接改成recPwmSignal.period = 1;也会跳到undefEntry
5、pwm cap edge三个都有getsignal,输出PWM,采集它的管脚必须是PWM吗?