This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我采用Makefile的方式编译链接得到了.out文件。想要导入到CCS5.5(编译所用的相同)进行下载、调试。请问基本步骤?
谢谢
Zhihui,
你这种情况可以直接实现,首先点击菜单栏view-》Target Configuration,然后在出现的窗口里面新建一个配置文件。
生成好文件以后,双击修改相应的connection和board or device选项。里面选择你要用的调试器和相关的元器件。然后右击该文件选择lauch selection configuration。
此时CCS会跳到相应的Debug界面,然后你在点击该界面里面的文件,右击选择connect Target。当现实连接成功以后,再点击菜单栏上面的run-》load program选项,选择你的out文件会是hex文件,烧写成功后就可以正常的调试了。
上诉描述有点晦涩,你可以自行试试,如果有问题,我们可以在商量。
谢谢