请问DRV8301-LS12套件的霍尔信号连接到的是CAP5/CAP6/GIOB5,要用IO信号来读取CAP5/CAP6,怎么实现,这两个脚如何用作IO信号?IOMM可以实现吗?如何实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,可以在对应模块的寄存器中去设置,其中有比特可以设定引脚的功能;或者在HALCoGen中去设置,在对应模块的Port选项卡中可以去选择。谢谢!
您好,当这些引脚设置为CAP模块功能时是无法复用为GPIO的;如果必须作为GPIO,建议将之复用为SPI模块,而后就可以使用GPIO功能了,设置模块的功能可以在HALCoGen的PINMUX选项卡中去设置。
谢谢!
您好,当设置为MibSPI模块时,可以去参考技术手册中关于MibSPI部分的SPI Pin Control Register中的介绍,其中说明了MibSPI中ENA引脚的设置和读取数据内容的比特位,按照这个操作即可。
您好,HET引脚是可以作为GPIO使用的,并且有专门的寄存器去设置高电平和低电平。对于究竟哪些引脚可以作为GPIO,请参考对应datasheet的引脚介绍表格,其中在最后一栏中标注可以作为GPIO引脚的就是可以复用为GPIO使用,而没有标注的则不可以。
谢谢!