Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
本人使用的TI 的DRV8301+TMS570LS1x Control Card开发套件。环境描述如下(以下问题和描述均基于此套件):
1. DRV8301的CAP1在DRV8301上有个测试点,并且在控制板上,分别和TMSls1227控制芯片的CAP5脚(H18)、ETPWM7A(V7)相连。
2. DRV8301的CAP2在DRV8301上有个测试点,并且在控制板上,分别和TMSls1227控制芯片的CAP6脚(R2)、ETPWM7B(T1)相连。
3. DRV8301的CAP3在DRV8301上有个测试点,并且在控制板上,分别和TMSls1227控制芯片的CAP4(G19)、GIOB5(G2)相连。
问题:
1.无论是否给控制板通电,只要控制板插在DRV8301上,使用万用表测试CAP1,CAP2,CAP3,发现,CAP3在高电平时为3V左右,低电平时为0V附近。但是CAP1和CAP2高电平时为1V左右,低电平时为0V附近。
2. 如果将控制板拔下来,此时转动电机,测试CAP1,CAP2,CAP3,发现,三个信号,在高电平时均在3V附近,在低电平时均在0V附近。
现在问题来了:
我不给控制板通电,只要插在DRV8031的板子上,为什么CAP1,CAP2的高电平会是1V附近?而CAP3的则是3V附近?难道与其连接的引脚有关?
我把控制板拔下来,三个信号的高电平都可以恢复到3V附近。
附件里添加了这套开发板的原理图,方便查看解答。