This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

全新的 Hercules(TM) MCU 可简化入门级应用的安全设计

Other Parts Discussed in Thread: RM41L232, LAUNCHXL-RM42, HALCOGEN
全新的 Hercules™ MCU 
可简化入门级应用的功能安全设计
 Hercules™ MCU 采用最小的封装,只需最低的成本,适用于经济实惠的 IEC 61508 工业和医疗功能安全应用
推出 RM41L232 - 目前市场上最实惠的 Hercules MCU! 为需要 IEC 61508 功能安全的客户提供 ARM® Cortex®-R4 锁步 CPU,该 CPU 采用最小的封装 (100QFP),拥有最小的存储容量(128K 闪存)。 

减小电路板空间,降低 BOM 成本 RM41L232 的特性包括:
  • ARM Core-R4 CPU 锁步,最高可达 80MHz
  • 闪存和 RAM 具备 ECC
  • 内置自检
  • 双路 CAN 控制器和 LIN
  • 灵活的 32 通道时间处理器
  • 16 通道的 12 位 ADC
  • 使安全认证变得更加便捷的完整安全文档、软件和支持
 立即开始使用 Hercules RM LaunchPad: LAUNCHXL-RM42
 了解有关 Hercules RM 安全微控制器的更多信息
 购买 LaunchPad: LAUNCHXL-RM42
此款实惠的安全 MCU 器件是 SafeTI™ 设计工具包的一部分,其作用是使认证更便捷,同时简化安全关键型应用的设计。
  • SafeTI 文档和 E2E 私人论坛
  • SafeTI HALCoGen 兼容支持套件
  • SafeTI Hercules 诊断库
  • SafeTI 诊断库的兼容支持套件
  • SafeTI 编译器资质审核套件
  • TPS65381 配套电源

 德州仪器在线
技术支持社区
www.deyisupport.com
Google Play App Store TI Mobile  Weibo LinkedIn myTI