Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
您好。
课题需要购买了这款开发板,但平时这方面接触不多,不大会使用,请教两个问题:
1、需要用板载ADC的ADC1的一个通道采集2.5V模拟电压。板上连线是只需要连接两个参考电压引脚和IN0连接一个输入电压引脚么?
2、需要和FPGA通讯,实现数据读写。可以把FPGA当做一个外部存储器用板上的EMIF总线接口实现通讯么?具体接口连线是像《TMS570LC43x RISC Flash Microcontroller spnu563》P796 Figure21-9?如果可以实现的话,您是否有一些EMIF的例程发我参考,因为我注意到好像EMIF在DSP中应用的比较多,而我对DSP也不太熟悉。
谢谢。