论坛的各位,大家好:
我们需要对FLASH进行二次编程,使用TI提供的API函数,但是在使用API函数却出现了问题。我们使用的是RM48芯片。 如下
首先选择API库
2. 连接时出现下面问题
这是怎么回事?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
论坛的各位,大家好:
我们需要对FLASH进行二次编程,使用TI提供的API函数,但是在使用API函数却出现了问题。我们使用的是RM48芯片。 如下
首先选择API库
2. 连接时出现下面问题
这是怎么回事?
result = Fapi_issueProgrammingCommand(p_u32_temp_startaddress,p_u8_data_buffer_temp,8U,&u8_ecc_buffer_data,1U,Fapi_EccOnly);/**第三个参数,第5个参数 应该是 8 和 1 */ 原因是你第三个参数传入100,实际只能传8,只写入了8个数据。首先你可以看看直接访问memeroy,看看数据是否写入了
你好,我用的是TMS570LS1227,,用 http://processors.wiki.ti.com/index.php/RM4x_Hercules_MCU_Bootloader 上提供的例程改写的Bootloader,把Bootloader工程生成的.out文件烧写到flash中以后,再把我的APP程序生成的.bin文件通过串口下载到flash,串口设置是和上面网址上给的例程是一样的,传输协议是ymodem,但是在用超级终端向我的控制板发送.bin文件时,总是传送不了,提示远程系统没有响应,是怎么回事呢?