This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

新人求指点ccs5.5开发

我是一名大一学生,因为参加一个智能汽车比赛,需要使用ccs5.5进行开发。我是第一次接触这类软件,以前学习的语言是c++,现在想知道该如何编写这类程序,就是比如各种函数该怎么运用、都有什么作用,还有整体的程序架构,求推荐教程!谢谢!

  • 楼主,请问你使用的是MSP430单片机吗?如果你学过C++ ,那么肯定也会C语言,你完全可以使用C语言编写,另外,你所用版本的CCS捆绑有详细的例程,你可以通过MSP430 ware找到,或者下载库函数,通过外设库函数了解硬件与软件的映射关系,其实你把那些硬件设备看做是软件中的一个变量就行了,只不过这个变量用了一个约定的名字而已。

  • 网上收索一下基于CCS的单片机开发,这种教程很多。另外可以看看单片机原理之类的教科书,大学都会上这门课。

    谢谢

  • 我用的是TMS570LS04x,我没找到那个例程,求问具体路径......那个库函数怎么看呢?

  • 哦哦,谢啦,今天借了一本单片机原理,研读一下。

  • Yilin,

    下面链接有TMS570LS04x launchpad的相关资料,包括硬件,软件,还有丰富的例程,您可以参考下:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Hercules_LaunchPad 

    TI wiki上还有一个相关的培训资料,也很不错,你可以对照着学一遍,之后开发应该就会比较熟悉了:

    http://processors.wiki.ti.com/images/b/b0/Hercules_MCU_1Day_LaunchPad_Training.pdf 

    谢谢!

  • 恩恩,资料好赞的,谢谢啦!

  • 官方推出了最新版6.1你可以去下载,比5.5好用,支持库函数开发。我们准备在21ic下周推出学习430库函数开发的课程与活动