This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

在对FEE写值时触发中断

Dear TI,

我想要测试在对FEE写值或读值时去触发中断,确认FEE是否会因为中断而导致错误。

目前我已经成功个别去对FEE做写值,以及触发中断(SSI No.21)。

但在整合中,出现三个error,不晓得如何排除,麻烦帮我看一下,该如何解决这三个错误

另附上我的source code

  • 我使用的是

    CCS v6.1

    compiler:  TI v5.2.2

    EVM board:   TMS570LS12x HDK

    Debug tool:  XDS100

  • 过程中遇到错误链接
    “布尔”无效的再保险声明类型的名字     第85行。
    仍未解决符号

    ---------------------------------------------

    你清理一下工程,重新生成试试看。另外查看一下,那个85行怎么了。一般如果有一个符号错了,可能会连带出现几个错误,你仔细排查一下,是不是多了,或者漏了什么符号。

  • Hello gaoyang,

    我试了一个下午都排除不了,那部分是Halocogen自动产生的file, 

    当然我也试过把它delete掉,或是其它方法,都不行。

    我自己觉得可能是重覆定义的状况,但却无法解决。所以想请TI看是否比较有经验可以排除。

    还是谢谢您。