This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

RM48HDK,lwip tcp_server例程问题,连续发送数据停止

你好,

我现在使用Lwip遇到问题,使用lwip1.4.1版本,参考如下代码

processors.wiki.ti.com/.../HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration,

按照步骤建立工程,编译成功下载可以运行web server。

加入lwip echoserver示例程序,在/lwip1.4.1/apps/echoserver中,是建立一个tcp server,接收client发送数据,并且转发给client。

1、但是运行echoserver程序后,RM48HDK可以一直接收client的数据,但是转发给client一段时间后,就无法发送成功了,client无法接收转发数据。

2、自己之前也写过tcp server程序,也无法连续发送数据,也使用tcp client也无法发送数据给PC,但是都是可以接收数据。

3、还有问题,就是webserver程序,中的tcp_poll函数实际没有执行,是没有为lwip设置timer,是否是这个原因?

4、如何配置 lwip timer?

5、能否分享一个rm48 lwip tcp的完整工程?非常感谢!!

附件是我的工程文件,非常简单,就是加入了echoserver。

Build-RM48.zip