Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
您好
我想问下:我用两块不同开发板的各一个CAN构成CAN总线通信,一个发送,一个接受,我发送的数据是变化的,但是发现接受方接受的数据却是不变的值?这是什么原因造成的呢??--求指点
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
您好
如何配置DCAN波特率10K 及 5K(CAN主频50MHz)?使用寄存器配置的值是多少?
Hi Sheng,
Hercules安全MCU有一个配套使用的图形化开发工具HalCOGEN.在里面可以非常直观的对大部分模块进行设置,包括CAN, 您试一下就知道了。谢谢!
HalCoGen链接: http://www.ti.com/tool/halcogen
另外在help里可以找到关于CAN和其他很多模块的例程,可以方便您的开发,谢谢!