This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使能回环是能够进入接收中断的。自发自收是没问题的,回环直到MAC不到PHY。采用查询的方式不断发,开的接收中断。
关于交换机的配置,首先也是能够在MCU中正确的读取到交换机芯片的ID,通过MDIO走标准协议。
在DEBUG下查看MCU中EMAC部分的寄存器,有个发送GOOD帧,还有广播发送帧的寄存器中都是有数据的。在接收寄存器中有个碎片帧是有数据的,接收GOOD帧等其他接收寄存器都是没有任何数据的。这样推断就是,交换机芯片应该是将数据传输给了MCU,但是在MCU的MAC接口的时候数据包就已经不完整了,不能被识别。感觉这样问题就定位到交换机和MCU直接通讯的接口上。
但是不知道下一步怎么把这个问题具体定位并解决。
你好,你这个问题解决了吗?我现在调试 OMAPL138的板子和 KSZ8864 交换芯片通信,也遇到跟你一样的问题,EMAC在LOOPBACK模式下,能够进入发送中断和接收中断,正常模式下,能够进入发送中断,但是在PC机上抓包,无法抓到OMAPL138发出的报文。交换机应该是工作正常的,通过SMI接口能够对交换机寄存器进行正常配置,两个PHY的端口,也有报文能正常传输,就是OMAPL138的 EMAC接口和交换机直接,发不出也收不到报文。
跟楼主的问题现象很像,不知道楼主的问题解决了没有,解决了的话,可否提供些参考建议。
Hi Elvin,
关于OMAPL138的问题可以到这款产品相对应的论坛跟TI omap FAE进行交流。
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/omap_l1x/f/54.aspx
谢谢!