This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于芯片的选择

有一个设计,通信要求较高,需要外接gprs通信模块和zigbee模块或PLC电力载波模块,需要usb接口,can接口可能需要

其他需要部分IO、PWM(直流电机控制)、6路采样,这些相对要求不高

可用市电整流后接DCDC供电

求几款可用的芯片,不知道微处理器和微控制器有什么区别

  • Hi Junzhu,

    您好!

    您在安全MCU论坛里提的问题,请问您这个设计需要功能安全的特性么?还是只是个通用的设计?

    MCU和MPU的区别,最标准的定义可以去网上搜索下出来了,直观理解,MCU就是单片机,很多应用单片就能够决绝问题,集成了丰富的外设在上面,而MPU则更加强调在processing上那,主频更高,性能更强。其实现在随着技术的发展,两者之间的区别也不是那么清晰了。

    谢谢!

  • 有安全功能最好,没有也无所谓