各位好!
会不会 如果将HET弄懂之后,这个方法被淘汰了!看来有这趋势啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Whong,
您好!
正如马甲同学所言,我们高端定时器单元是独立与Hercules CPU的,功能很强,可以看做是个协处理器。 可以做普通GPIO, PWM输出,捕获,输出复杂的角度波形,也可以仿真SPI, Uart, I2C等。简单的功能,您可以通过我们图形化生成软件HALCoGen就能够生成如PWM, capture等功能,但是通道数只有8个,更多通道数就必须到HET IDE里去编程。 您看一下HALCoGen 中HET选项中能否满足您的使用场景,不行的话,可以使用HET IDE来完成开发。
谢谢!
首先 谢谢你的回复!
我的功能 目前的实现方法是通过定时器,1.53us 定时一次,这个定时器是通过het指令实现的,因为RTI 精度没有那么高 ,最高也就2us
例如0x4F6123AC29AD2D121143......这样的数据 我通过定时器 判断每一位是0,或者1 来输出高低电平 实现的。。占用CPU
希望能够 通过HTU 的方式实现,试制写了几次HTU 都是 要么是一直高,,要么是一直低
HTU 实现的方式是:“1” 占空比100%,“0” 0%;HTU 的实现方式如果是95%,20%能够实现,不是 100%,0%都可以实现
找不到问题所在啊!
HTU 应该能有这个功能啊 但没理解透