This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS调试程序



TI CCS中的延时程序在debug时不运行时怎么回事啊 ?

  • 楼主你用的是哪款芯片啊?CCSV5吗?

    楼主你的延时程序是怎么写的?为什么你说"延时程序在debug时不运行"?

    我试了一下,没发现会有这个问题。

  • 请先检查以下内容:

    1,更新CCS到最新版;

    2,选择正确的DEVICE型号和TOOLS;

    3,使用例程或自己写的代码,但要注意中断和WDT的状态,是否会中断DEBUG;

    4,如果程序运行到某部分停止,可尝试是否可以单步继续调试,来检查DEBUGGER是否还处于正常的工作状态;

  • 在CCS里自带的的延时程序是调用库函数来实现的,因为这个库的优化级别里已经不带调试信息了,所以在用户调用此延时函数时,没法进入子函数调试。

    建议可以直接在延时程序后面设置断点,跳过延时语句来继续调试。