尊敬的工程师,您好:
我最近在用贵公司的一个测温元件LMT01,由于其测温性能和测温范围及低功耗等优点让我选择了它,但是在使用过程中遇到无法解决的问题!在实验工程中已经用示波器观察出LMT01的引脚有数据手册上给出的波形,但是需要整形成矩形波,便于单片机识别,由于我使用的MCU内部没有比较器功能,而MSP430系列MCU内部自带电压比较器功能,本打算用与非门整形,但是又因为LMT01输出波形峰值远小于5V,导致失败。请问在不换CPU的情况下,如何解决?如果更换CPU,那么TI的MSP430系列单片机内部都有比较功能吗?还是只是部分指定CPU有比较功能?