我在使用此款芯片,现在冬天静电很多,导致我的芯片时钟频率变化:我使用外部xt2 22.118MHz的晶振,正常能跑起来,配置是按照官网demo设置的,我在程序中只留下时钟配置和io配置,while中只有一个io 0和1进行输出,在正常运行的时候用示波器测量大约为1MHz左右,当我脱了衣服用手或用打火机 进行静电干扰时(硬件有一个金属的按键,对按键进行静电测试)出现 io频率从1M左右变到48K左右,我确定程序没有重启。我测试过如果我的程序时钟设置使用默认配置,io输出的频率也是48K左右,这说明单片机受到干扰时钟变化了,这个我很不解,有时候干扰时有死机的情况,这个可以理解,但是时钟的变化我不知道为什么?