#include"MSP430G2553.h"
#define TX_STATE 0 /*I2C发送状态*/
#define RX_STATE 1 /*I2C接收状态*/
//-----对SMCLK分频产生I2C通信波特率-----
#define I2C_BAUDRATE_DIV 14 /*I2C波特率控制*/
#define SLAVE_ADDR 0x20 /*从机TCA6416A的地址*/
static unsigned char TxByteCnt=0; //剩余发送数据
static unsigned char RxByteCnt=0; //剩余接收数据
static unsigned char *pTxData; // 待发送TX 数据的指针
static unsigned char *pRxData; // Rx接收存放数据的指针
unsigned char I2C_State = 0; //收发状态指示变量
/******************************************************************************************************
* 名 称:USCI_I2C_Init()
* 功 能:初始化USCI_B0模块为I2C模式 * 入口参数:无 * 出口参数:无
* 说 明:I2C设为3线制主机状态,暂不使能Tx和Rx中断 * 范 例:无
******************************************************************************************************/
void USCI_I2C_Init()
{
_disable_interrupts();
P1SEL |= BIT6 + BIT7; // GPIO 配置为USCI_B0功能
P1SEL2|= BIT6 + BIT7; // GPIO 配置为USCI_B0功能
UCB0CTL1 |= UCSWRST; // 软件复位状态
UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC; // 同步通信I2C主机状态
UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // 使用SMCLK,软件复位状态
UCB0BR0 =I2C_BAUDRATE_DIV // 除了分频系数,实际波特率还与SMCLK有关
UCB0BR1 = 0; //这一级别的分频一般不启用
UCB0I2CSA = SLAVE_ADDR; // I2C从机地址,可在宏定义中修改
UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // 开启I2C
_enable_interrupts();
}
/******************************************************************************************************
* 名 称:USCI_I2C_Tx_Init() * 功 能:仅使能I2C的Tx中断 * 入口参数:无 * 出口参数:无
* 说 明:I2C通信只能半双工,只使能一个中断,可靠 * 范 例:无
******************************************************************************************************/
void USCI_I2C_Tx_Init()
{
_disable_interrupts();
while ((UCB0STAT & UCBUSY)||UCB0CTL1 & UCTXSTP); // 确保总线空闲
IE2 &= ~UCB0RXIE; //关闭Rx中断
I2C_State=TX_STATE;
IE2 |= UCB0TXIE; //允许Tx中断
_enable_interrupts(); // 开总中断 }
/******************************************************************************************************
* 名 称:USCI_I2C_Rx_Init() * 功 能:仅使能I2C的Rx中断 * 入口参数:无 * 出口参数:无
* 说 明:I2C通信只能半双工,只使能一个中断,可靠 * 范 例:无
******************************************************************************************************/
void USCI_I2C_Rx_Init()
{
_disable_interrupts();
while ((UCB0STAT & UCBUSY)||UCB0CTL1 & UCTXSTP); // 确保总线空闲
IE2 &= ~UCB0TXIE; //关闭Rx中断
I2C_State=RX_STATE;
IE2 |= UCB0RXIE; //允许Tx中断
_enable_interrupts(); // 开总中断 }
/******************************************************************************************************
* 名 称:PreSet_Tx_Frame()
* 功 能:构造待发射数据的“弹夹” * 入口参数:无 * 出口参数:无
* 说 明:只有不BUSY且STOP已复位的情况下才允许操作“弹夹” * 范 例:无
******************************************************************************************************/
unsigned char PreSet_Tx_Frame(unsigned char *p_Tx,unsigned char num)
{
if ((UCB0STAT & UCBUSY)||(UCB0CTL1 & UCTXSTP)) return(0);
pTxData = (unsigned char *)p_Tx; // 更新数据指针
TxByteCnt = num; // 更新剩余发送数据个数
UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT; // I2C Tx位, 软件start condition
_bis_SR_register(CPUOFF+GIE); // 进LPM0模式,开总中断
return(1);
}
/******************************************************************************************************
* 名 称:PreSet_Rx_Frame()
* 功 能:构造待接收数据的“弹夹” * 入口参数:无 * 出口参数:无
* 说 明:只有不BUSY且STOP已复位的情况下才允许操作“弹夹” * 范 例:无
******************************************************************************************************/
unsigned char PreSet_Rx_Frame(unsigned char *p_Rx,unsigned char num)
{
if ((UCB0STAT & UCBUSY)||(UCB0CTL1 & UCTXSTP)) return(0);
pRxData = (unsigned char *)p_Rx; // 更新数据指针
RxByteCnt= num; // 更新剩余接收数据个数
UCB0CTL1 &= ~UCTR;
UCB0CTL1 |= UCTXSTT; // I2C Rx位, 软件start condition
_bis_SR_register(CPUOFF+GIE); // 进LPM0模式,开总中断
return(1);
}
void I2C_TxFrame_ISR(void);
void I2C_RxFrame_ISR(void);
/******************************************************************************************************
* 名 称:USCIAB0TX_ISR()
* 功 能:响应I2C的收发中断服务
return(0); pRxData = (unsigned char *)p_Rx; // 更新数据指针 RxByteCnt= num; // 更新剩余接收数据个数 UCB0CTL1 &= ~UCTR;
UCB0CTL1 |= UCTXSTT; // I2C Rx位, 软件start condition _bis_SR_register(CPUOFF+GIE); // 进LPM0模式,开总中断 return(1); }
void I2C_TxFrame_ISR(void); void I2C_RxFrame_ISR(void);
/******************************************************************************************************
* 名 称:USCIAB0TX_ISR()
* 功 能:响应I2C的收发中断服务 * 入口参数:无 * 出口参数:无
* 说 明:I2C的Tx和Rx共用中断入口 * 范 例:无
******************************************************************************************************/
#pragma vector = USCIAB0TX_VECTOR
__interrupt void USCIAB0TX_ISR(void)
{
_disable_interrupts(); //等同_DINT
if(I2C_State==TX_STATE) //判断是收状态还是发状态
I2C_TxFrame_ISR(); // 事件:发送帧
else I2C_RxFrame_ISR(); // 事件:接收帧 //-------预留给主循环中唤醒CPU用途-------
if(RxByteCnt == 0 || TxByteCnt == 0) //如果没有待发送或待接收数据
__bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Exit LPM0
_enable_interrupts(); //等同_ENIT
}
/******************************************************************************************************
* 名 称:I2C_TxFrame_ISR()
* 功 能:I2C的Tx事件处理函数,发送缓存数组中的数据 * 入口参数:无 * 出口参数:无
* 说 明:类似FIFO操作,但指针无需循环 * 范 例:无
******************************************************************************************************/
void I2C_TxFrame_ISR(void)
{
if (TxByteCnt) // 检查数据是否发完
{
UCB0TXBUF = *pTxData; // 装填待发送数据
pTxData++; //数据指针移位
TxByteCnt--; // 待发送数据个数递减
}
else //数据发送完毕
{
UCB0CTL1 |= UCTXSTP; // 置停止位
IFG2 &= ~UCB0TXIFG; // 人工清除标志位(由于没有写Buffer,MCU不会自动清除)
}
}
/******************************************************************************************************
* 名 称:I2C_RxFrame_ISR()
* 功 能:I2C的Rx事件处理函数,读取UCB0RXBUF写入指定缓存数组中 * 入口参数:无 * 出口参数:无
* 说 明:类似读FIFO操作,但指针无需循环 * 范 例:无
******************************************************************************************************/
void I2C_RxFrame_ISR(void)
{
if (RxByteCnt == 1) // 只剩1字节没接收时(实际已经在RxBuff里了)
UCB0CTL1 |= UCTXSTP; // 软件产生停止位
RxByteCnt--; // 待接收字节数递减
*pRxData = UCB0RXBUF; // 存储已接收的数据
*pRxData++; //数据指针移位
}