公司现在有一个项目是msp430fg4619用1.8V或者2V(以前用3V供电发现单片机在睡眠模式消耗电流太大-我们要求单片机功耗小于0.5MA/3V以下)供电,但是小弟第一次做1.8V供电,有几个细节想请问一下老师们!
1:我用的段式液晶屏供电电压2.8V,是不是用单片机内部自带的LCD控制器的电荷泵可以产生液晶屏需要的2.8V电压?
2:既然我用1.8V供电,那JTAG接口接法有说明要求吗?资料上写烧写程序是2.8V,
3:单片机管脚的AVCC和DVCC都接成1.8V,会影响我其他功能吗?如数据保存,CPU唤醒后的AD值读取。
谢谢了。