This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,MCU专家工程师。
有两个问题请教下。
Q1:在MCU user manual中提到UCXSTE, 文档中解释是在slave mode下存在多主设备才会用的信号,对于一主多从的情况下SPI 的chip select信号是怎么出的,可以由GPIO出么?
Q2:由于USCA0,USCB0全部都占用,但是还是缺少一个接口,对于PM_USCA1/B1可以作为串口通信来用么?是不是功能是不是与A0,B0相同?对于PORT MAP COMTROLLER这个功能,看完文档还是不太了解,能否解释下。
多谢
B.R
Bo.Z
十分感谢您的回答。
还有些疑问就是,在介绍MSP430F5325的datasheet中描述,是I2C,UART个数为2,SPI个数为4,这样只有两个通信模块块的话就对不上了。
Q2:在对接外部SPI芯片时,芯片的CHIP SELECT管脚是不是可以拉到其他gpio上?
附datasheet关于通信模块的描述:
2个通用串行通信接口
br
bo.z