This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

msp430f6736的LCD功耗问题

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

我使用了msp430f6736的 S0-S31 脚,当然还有com0-com3来完成LCD段码显示。

调整了显示频率,耗电最小至8ua,据说可以小至3ua,不知道再怎么做?请高手指点,谢谢了!!!

  • 在datasheet里有提到关于LCD功耗问题。这是只针对这个模块的功耗,那么一般系统的功耗指的是整个功耗问题,需要把其他模块的功耗算进去。不知道您在测量的时候还有其他模块没有,或者您可以描述一下是怎样的系统。

  • 我的电路;

    1电源;

    2LCD;

     

    3msp430f6736;

     

    串连万用表50ua挡,测量12V总电流,关闭LCD时约2ua.  打开LCD时约8ua .

     

  • 测12V的地方无差是比较大的:

    1.LDO自身有电流消耗,一般是ua级,具体和方案选择的器件有关;

    2.板子上是否有其他器件在工作;

    建议测量3.3V的电流,测量时串联精密采样电阻在电路中(典型的就是47mohm),测其两端电压,对于这种级别的电流用精度高一些的台式万用表测出结果准确一些,手持式一般误差较大;