This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前的程序下载到板子上的效果:不能检测到按键
问题1,:硬件连接上,430boost-sense1直接插到lunchpad上就可以吗?需要对lunchpad做什么处理吗?
问题2:程序是网上找的,请看下面的程序有何问题?或“见附件”
main.c
/*
* TouchPad_LED
* 硬件描述:P1.0接了1个红光LED(用跳线帽连接),P2.0和P2.5引出两个触摸板
* 功能描述:按下P2.0灯亮,按下P2.5灯灭。
* Created on: 2013-4-8
* Author: Administrator
*/
#include "msp430g2553.h"
#include "TouchIN.h" /*触摸按键检测库函数*/
void WDT_Ontime(void);
//-----对硬件相关代码进行宏定义处理-----
#define LED_ON P1OUT |= BIT0 /*宏定义LED所在IO*/
#define LED_OFF P1OUT &= ~BIT0 /*宏定义LED所在IO*/
void main(void)
{
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //关狗
//-----初始化GPIO-----
P1DIR |= BIT0; //LED所连IO口P1.0设为输出
P1OUT &= ~BIT0;
//-----初始化WDT定时中断为16ms-----
WDTCTL = WDT_ADLY_16; // “超级”宏定义
IE1 |= WDTIE; //使能WDT中断
_EINT(); // 等同_EINT,使能总中断
LPM3; //等同LPM3
//while(1);
}
/******************************************************************************************************
* 名 称:WDT_ISR()
* 功 能:响应WDT定时中断服务
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说 明:WDT定时中断独占中断向量,所以无需进一步判断中断事件,也无需人工清除标志位。
* 所以,在WDT定时中断服务子函数中,直接调用WDT事件处理函数就可以了。
* 范 例:无
******************************************************************************************************/
#pragma vector=WDT_VECTOR // Watch dog Timer interrupt service routine
__interrupt void WDT_ISR(void)
{
WDT_Ontime();
}
/******************************************************************************************************
* 名 称:WDT_Ontime()
* 功 能:WDT定时中断事件处理函数,即当WDT定时中断发生后后,下一步干什么
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说 明:使用事件处理函数的形式,可以增强代码的移植性和可读性
* 范 例:无
******************************************************************************************************/
void WDT_Ontime(void)
{
//-----首先必须定时扫描触摸按键检测函数-----
TouchIN_Dect();
if(TouchIN & BIT0) LED_ON ;
if(TouchIN & BIT1) LED_OFF;
}
TouchIN.c
/*=======================TouchIn.c========================
* (1)将TouchIN_Dect()函数放置于定时中断中,就可以将触摸按键变成普通IO按键使用。
* (2)全局变量TouchIN的作用相当于PxIN寄存器。
* (3)触摸按键的识别最终转变为对无中断功能的IO按键识别上来。
* Created on: 2013-2-20
* Author: Administrator
*======================================================*/
#include "MSP430G2553.h"
#define KEY_NUM 2 /*触摸按键数目,根据需要修改*/
//=============具体触摸按键IO宏定义,根据需要添加代码===============
#define KEY0_INIT P2DIR &= ~BIT0; P2SEL &= ~BIT0; P2SEL2 |= BIT0 /*按键1开启振荡*/
#define KEY1_INIT P2DIR &= ~BIT5; P2SEL &= ~BIT5; P2SEL2 |= BIT5 /*按键2开启振荡*/
#define ALL_OSC_OFF P2SEL2 &= ~(BIT0 + BIT5) /*关闭全部触摸振荡*/
const unsigned int FREQ_THRESHOLD[KEY_NUM]={30000,30000}; /*各按键的识别门限频率 16ms:门限值取30000,1.9ms:门限值取:约3200*/
//==================静态全局变量============================
static unsigned int Freq[KEY_NUM]; // 当前测频值
static unsigned char Key_Buff[KEY_NUM][4]={0}; // 软件FIFO
static unsigned char Key_Num=0; // 按键编号
//===============全局变量,如有需要可移植到Global.h统一管理================
unsigned char TouchIN; // 相当于PxIN寄存器作用,支持8个触摸按键
//unsigned int TouchIN; // 改为此句代码可支持16个触摸按键
/******************************************************************************************************
* 名 称:Key_Measure_Freq()
* 功 能:测量振荡频率
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说 明 : 测量原理是直接对TA0主定时器读数。 如需使用其他定时器,需修改代码。
******************************************************************************************************/
void Key_Measure_Freq()
{
ALL_OSC_OFF ; //关闭所有振荡IO
Freq[Key_Num]=TAR; //当前编号按键的频率被测得
Key_Num++; //切换下一振荡IO
if (Key_Num>=KEY_NUM) Key_Num=0; //各触摸按键循环交替
switch(Key_Num)
{
case 0 : KEY0_INIT; break; //振荡IO初始化
case 1 : KEY1_INIT; break;
default:break;
}
TA0CTL = TASSEL_3+MC_2+TACLR; //增计数清0,并开始计数
}
/******************************************************************************************************
* 名 称:Key_FIFO()
* 功 能:将当前所测频率与门限电平比较的结果,缓存入4B的软件FIFO
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说 明 : 软件FIFO的作用是保存最近4次的测量判断结果。
******************************************************************************************************/
void Key_FIFO() //存储连续4次测量数据
{
Key_Buff[Key_Num][0]=Key_Buff[Key_Num][1];
Key_Buff[Key_Num][1]=Key_Buff[Key_Num][2];
Key_Buff[Key_Num][2]=Key_Buff[Key_Num][3];
if( Freq[Key_Num]<FREQ_THRESHOLD[Key_Num]) //判断是否识别为按键
Key_Buff[Key_Num][3]=1;
else
Key_Buff[Key_Num][3]=0;
}
/******************************************************************************************************
* 名 称:Key_Judge()
* 功 能:按键抗干扰仲裁。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说 明 : 只有连续4次都识别到按键才算按键被按下。
* 只有连续4次都识别不到按键才算按键被松开。
******************************************************************************************************/
void Key_Judge() //按键仲裁,只有连续4次测量结果一致,才算数
{
if( (Key_Buff[Key_Num][0]==0)&&(Key_Buff[Key_Num][1]==0)
&&(Key_Buff[Key_Num][2]==0)&&(Key_Buff[Key_Num][3]==0) )
// TouchIN=0<<Key_Num; //按键松开(错误代码)
TouchIN &=~(1<<Key_Num); //按键松开(正确代码)
if( (Key_Buff[Key_Num][0]==1)&&(Key_Buff[Key_Num][1]==1)
&&(Key_Buff[Key_Num][2]==1)&&(Key_Buff[Key_Num][3]==1) )
// TouchIN =1<<Key_Num; //按键按下(错误代码)
TouchIN |=1<<Key_Num; //按键按下
}
/******************************************************************************************************
* 名 称:TouchIN_Dect()
* 功 能:触摸按键检测。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说 明 : 在定时中断内调用该函数。
* 调用该函数后,全局变量TouchIN就相当于PxIN了
******************************************************************************************************/
void TouchIN_Dect() //触摸输入检测
{
Key_Measure_Freq(); //测频
Key_FIFO(); //软件FIFO缓存最近4次测量数据
Key_Judge(); //仲裁按键是否按下或松开
}
/*
* TouchIN.h
*
* Created on: 2013-2-20
* Author: Administrator
*/
#ifndef TOUCHIN_H_
#define TOUCHIN_H_
extern void TouchIN_Dect() ; //WDT中断事件
extern unsigned char TouchIN; // 相当于PxIN寄存器作用,支持8个触摸按键
//extern unsigned int TouchIN; // 改为此句代码可支持16个触摸按键
#endif /* TOUCHIN_H_ */