Part Number: MSPM0G3519
Hi 准备使用MSPM0G3519SPMR,想了解下这个MCU的外设中断支持多少个IO,目前规格书中8-7表格中有罗列一部分,例如GPIOA,这个是指的PAx都可以用吗?COMP0指的是COMP_INX+/-均可以使用吗?有没有更加直接的说明或者汇总哪些IO可以用于外设中断?
您好,
实际上、除了 VDD、VSS、VCORE、NRST 引脚 当所有其他引脚配置为 GPIO 时、它们都可以生成中断。 如果这些引脚配置为其他外设的引脚、则可以生成的中断由外设本身决定。 我建议您阅读我们的 TRM、了解我们的中断。
MSPM0 G-Series 80-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. D)
链接为:www.ti.com/.../slau846d.pdf
其他问题下周回复您。
如果客户想知道在不同的低功耗模式下,哪些中断可以唤醒 MCU,他们可以参考数据手册中的“按运行模式支持的功能”表。
如果他们想了解中断的基本理论,最好的方法是学习我们的技术参考手册(TRM)。手册中针对每个外设都提供了与其中断相关的描述,包括如何生成中断以及如何触发MCU处理中断请求。
我的意思是“除了 VDD、VSS、CORE、NRST”引脚之外,其他引脚都可以用作 GPIO,GPIO 可以在上升沿或下降沿出现时设置中断。
因为对于处于 M0 开发初期阶段的客户来说,从 TRM 学习基础知识似乎是一种更好的方法。