MSP430FR6047: EVM430-FR6047官方开发板使用CCS中的超声波水表demo,希望通过其它mcu进行配置与数据获取

Part Number: MSP430FR6047
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

您好!我正在使用EVM430-FR6047开发板,现已可以通过上位机USS与开发板进行通信获取数据

希望确认CCS中的超声波水表demo是否与板子原有发货时的固件一致?

同时我希望不使用USS上位机,而是使用其它MCU与其通信,比如I2C或UART,用来集成更多的采集器数据,但我并不清楚具体的通讯协议,比如串口发送什么数据能调用某个函数进行配置?或如何读取到数据?也不清楚这些函数的传入参数的范围,请问是否有对应的说明?类似I2C读写某个地址或UART的通讯交互协议?

希望得到支持与回复,谢谢!