Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, CAPTIVATE-BSWP, ENERGYTRACE, CAPTIVATE-FR2633, CAPTIVATE-PGMR, MSP430FR5739, TIDA-00343
TI推出其采用了CapTIvate™ 技术的MSP430™ FRAM微控制器(MCU)。作为目前业界功耗最低的电容式触摸MCU,采用CapTIvate技术的全新MSP430FR2633 MCU可为电子访问控制、家电、个人电子以及工业控制面板等处于嘈杂环境下的各类应用提供全面的硬件和软件特性,以确保其发挥最为可靠的性能表现。MSP430FR2633 MCU是TI 16位超低功耗FRAM MCU产品组合的延伸,旨在帮助处于不同技术水平的设计人员搭建具有电容式按钮、滑块、滚轮或近距离(BSWP)传感器的稳健人机界面(HMI),同时可利用不同厚度的塑料、玻璃和金属涂盖层来实现多触摸设计。此外,设计人员还可以通过全新的CapTIvate设计中心来快速开发创新的解决方案。CapTIvate设计中心是一个图形用户界面 (GUI),能够允许开发者通过拖放传感器来实现快速系统配置,并在5分钟内开始对性能进行调节。
通过FRAM与CapTIvate技术体验低功耗的差异
芯片上的触摸唤醒硬件在CPU关闭的情况下可持续扫描多达4个的电极,在睡眠模式下,每个按钮的电流消耗仅有0.9µA,达到业界领先水平。因此,在由单个纽扣电池供电的情况下,设备的运行时间可长达15年。业内最宽泛的低功耗铁电随机存取存储器 (FRAM) MCU产品组合特有的非易失性存储器不仅具有更强的耐用性,同时写入速度快出100倍,能够让系统在极短的时间内从最低功耗待机模式中唤醒。在电源出现故障时,FRAM还能提供保存和恢复按钮的选项,因此可以省去备用电池所占据的额外空间。
具有CapTIvate技术的MSP430FR2633 MCU在无损其它性能的情况下为开发人员提供了巨大的设计灵活性。在存取控制系统中,近距离传感器可能会被用来照亮屏幕,而大型的按钮矩阵将用于支持用户输入。此外,自电容为近距离感测提供了更高的灵敏度,而互电容可在较低串扰的情况下实现大量按钮的紧密排列。CapTIvate技术所提供的灵活性可同步支持自电容和互电容,从而实现增强的系统解决方案。MSP430FR2633 MCU能够支持16个按钮的自电容以及64个按钮的互电容模式。
首次在TI MSP430FR2633 MCU上采用的全新CapTIvate技术可提供例如专用稳压器、跳频、零交叉同步以及在嘈杂环境中避免错误检测的信号处理算法等多种高级硬件特性。此外,扩展频谱计时还可降低电磁辐射,从而减少其对于系统电路的影响。
特有CapTIvate技术的MSP430FR2633 MCU的其它特性和优势:
• MSP430FR2633 MCU的传导噪声抗扰度高达10Vrms,同时其ESD与EFT高达4KV峰值电压,可用于满足针对IEC-4-x的标准。
• 创建具有低功耗数据记录功能的智能人机界面 (HMI) 系统时不会缩短产品使用寿命或增加产品功耗。
• 可用于快速评估自电容、互电容和近距离解决方案的全面MSP430FR2633 MCU开发套件。针对抗噪性和湿度抑制的参考设计与代码示例可实现快速评估并加快产品上市时间。
• TI的触觉解决方案可支持广泛的电压、线性谐振器 (LRA) 和品质偏心旋转(ERM) 制动器,以提供真实且始终如一的触觉效果。此外,在MSP430FR2633 MCU开发套件中还提供了一个针对集成触觉反馈的参考设计。
MSP CapTIvate™ MCU开发套件
MSP CapTIvate™微控制器(MCU)开发套件。它是一款综合性易用平台,可实时调节传感器且无需编写任何程式代码,内含采用模块化设计且具备快速访问数据及应用导向型功能的MSP430FR2633 MCU开发板,是温控器、白色家电、个人电子产品等应用的理想选择。 该套件配备CAPTIVATE-FR2633目标MCU模块、采用EnergyTrace™技术和HID通信桥接器的CAPTIVATE-PGMR eZ-FET、CAPTIVATE-ISO UART、I2C、SBW隔离电路板、CAPTIVATE-BSWP自电容演示板(开箱即用型)、具备触觉技术和保护信道的CAPTIVATE-电话互电容演示板,以及CAPTIVATE-近距离探测和手势演示板。 该套件还包含MSP430FR2633 MCU开发板、采用EnergyTrace™技术的编程器/调试器板(可通过德州仪器Code Composer Studio™ 集成开发环境测量能耗),以及用于评估自电容、互电容、手势及近距离感应的传感器板。用户可借此CapTIvate触控技术评测MSP430FR2633微控制器,从而开发出业界最高分辨率的电容式触控解决方案。作为业界功耗最低的电容式触控MCU,采用CapTIvate技术的MSP MCU噪声抗扰度达10 Vrms,且支持抗污染及手套触控设计。