This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI新推首款抗噪电容式触摸MCU引领全新技术革命

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, CAPTIVATE-BSWP, ENERGYTRACE, CAPTIVATE-FR2633, CAPTIVATE-PGMR, MSP430FR5739, TIDA-00343

TI推出其采用了CapTIvate™ 技术的MSP430™ FRAM微控制器(MCU)。作为目前业界功耗最低的电容式触摸MCU,采用CapTIvate技术的全新MSP430FR2633 MCU可为电子访问控制、家电、个人电子以及工业控制面板等处于嘈杂环境下的各类应用提供全面的硬件和软件特性,以确保其发挥最为可靠的性能表现。MSP430FR2633 MCU是TI 16位超低功耗FRAM MCU产品组合的延伸,旨在帮助处于不同技术水平的设计人员搭建具有电容式按钮、滑块、滚轮或近距离(BSWP)传感器的稳健人机界面(HMI),同时可利用不同厚度的塑料、玻璃和金属涂盖层来实现多触摸设计。此外,设计人员还可以通过全新的CapTIvate设计中心来快速开发创新的解决方案。CapTIvate设计中心是一个图形用户界面 (GUI),能够允许开发者通过拖放传感器来实现快速系统配置,并在5分钟内开始对性能进行调节。

通过FRAM与CapTIvate技术体验低功耗的差异

芯片上的触摸唤醒硬件在CPU关闭的情况下可持续扫描多达4个的电极,在睡眠模式下,每个按钮的电流消耗仅有0.9µA,达到业界领先水平。因此,在由单个纽扣电池供电的情况下,设备的运行时间可长达15年。业内最宽泛的低功耗铁电随机存取存储器 (FRAM) MCU产品组合特有的非易失性存储器不仅具有更强的耐用性,同时写入速度快出100倍,能够让系统在极短的时间内从最低功耗待机模式中唤醒。在电源出现故障时,FRAM还能提供保存和恢复按钮的选项,因此可以省去备用电池所占据的额外空间。

具有CapTIvate技术的MSP430FR2633 MCU在无损其它性能的情况下为开发人员提供了巨大的设计灵活性。在存取控制系统中,近距离传感器可能会被用来照亮屏幕,而大型的按钮矩阵将用于支持用户输入。此外,自电容为近距离感测提供了更高的灵敏度,而互电容可在较低串扰的情况下实现大量按钮的紧密排列。CapTIvate技术所提供的灵活性可同步支持自电容和互电容,从而实现增强的系统解决方案。MSP430FR2633 MCU能够支持16个按钮的自电容以及64个按钮的互电容模式。

首次在TI MSP430FR2633 MCU上采用的全新CapTIvate技术可提供例如专用稳压器、跳频、零交叉同步以及在嘈杂环境中避免错误检测的信号处理算法等多种高级硬件特性。此外,扩展频谱计时还可降低电磁辐射,从而减少其对于系统电路的影响。

特有CapTIvate技术的MSP430FR2633 MCU的其它特性和优势:

• MSP430FR2633 MCU的传导噪声抗扰度高达10Vrms,同时其ESD与EFT高达4KV峰值电压,可用于满足针对IEC-4-x的标准。

• 创建具有低功耗数据记录功能的智能人机界面 (HMI) 系统时不会缩短产品使用寿命或增加产品功耗。

• 可用于快速评估自电容、互电容和近距离解决方案的全面MSP430FR2633 MCU开发套件。针对抗噪性和湿度抑制的参考设计与代码示例可实现快速评估并加快产品上市时间。

• TI的触觉解决方案可支持广泛的电压、线性谐振器 (LRA) 和品质偏心旋转(ERM) 制动器,以提供真实且始终如一的触觉效果。此外,在MSP430FR2633 MCU开发套件中还提供了一个针对集成触觉反馈的参考设计。

MSP CapTIvate™ MCU开发套件

MSP CapTIvate™微控制器(MCU)开发套件。它是一款综合性易用平台,可实时调节传感器且无需编写任何程式代码,内含采用模块化设计且具备快速访问数据及应用导向型功能的MSP430FR2633 MCU开发板,是温控器、白色家电、个人电子产品等应用的理想选择。 该套件配备CAPTIVATE-FR2633目标MCU模块、采用EnergyTrace™技术和HID通信桥接器的CAPTIVATE-PGMR eZ-FET、CAPTIVATE-ISO UART、I2C、SBW隔离电路板、CAPTIVATE-BSWP自电容演示板(开箱即用型)、具备触觉技术和保护信道的CAPTIVATE-电话互电容演示板,以及CAPTIVATE-近距离探测和手势演示板。 该套件还包含MSP430FR2633 MCU开发板、采用EnergyTrace™技术的编程器/调试器板(可通过德州仪器Code Composer Studio™ 集成开发环境测量能耗),以及用于评估自电容、互电容、手势及近距离感应的传感器板。用户可借此CapTIvate触控技术评测MSP430FR2633微控制器,从而开发出业界最高分辨率的电容式触控解决方案。作为业界功耗最低的电容式触控MCU,采用CapTIvate技术的MSP MCU噪声抗扰度达10 Vrms,且支持抗污染及手套触控设计。

 

  • 现在有更强的ESD咯~

  •  还有deep dive training 哦~

  • Cap TIvate design center上位机软件让大家快速上手调试触摸,简单配置即可生产触摸代码。

  • MSP CapTIvate这个技术很给力,有机会弄套评估板体验下

  • TI的脚步总是走得比较快,这个电容式触摸屏在工业中应用很有前景,且TI采用MSP微控制器作为平台,让更多的工程师方便学习,赞一个,先去看看开发套件的资料

  • MSP430FR2633 MCU的优势还是挺多的,比如:1、业界功耗最低的电容式触摸MCU,2、首次在TI MSP430FR2633 MCU上采用的全新CapTIvate技术,3、传导噪声抗扰度高达10Vrms,4、创建具有低功耗数据记录功能的智能人机界面 (HMI) 系统时不会缩短产品使用寿命或增加产品功耗。

    就是MSP CapTIvate™微控制器(MCU)开发套件的价格有点小贵。

  • TI推出的MSP430™ FRAM微控制器主要是采用了CapTIvate™ 这个技术,这款微处理器功耗非常低,主要体现在(1)休眠时,平均每个按钮电流消耗非常低,只有0.9uA。这功耗非常低,而且这款未处理器采用FRAM技术使得写入速度比以前技术快了100倍。从而使得微系统能很快的在休眠和使用之间快速切换。(2)这款微处理器采用了16个按钮的自电容和64个按钮的互电容模式,这样使得触摸更灵活,灵敏度更高。(3)这款功耗在业界最低的电容式触控MCU,噪声抗干扰度可以达到10 Vrms。还支持手套触控设计。

  • FRAM具有无限擦写,低功耗,读写时间快等特性优于Flash,TI的430通过FRAM与CapTIvate技术体验低功耗的差异进一步提升芯片低功耗的性能,领先于竞争对手,目前许多电子产品强调绿色,低功耗,如可穿戴技术,除了电源管理,MCU的低功耗模式重要性不可小觑,相信TI在低功耗芯片领域会有不俗的表现。有机会申请评估板测试下性能,对我们的低功耗,低成本产品很有帮助

  • CapTIvate技术很强大,支持的功能非常多而且实用,特别适合于小型嵌入式系统的人机界面,用于触摸输入效果一定很好。而且功耗很低,待机时间可以很长,由衷赞叹TI的技术。

  • MSP430FR2633 MCU的传导噪声抗扰度高达10Vrms,同时其ESD与EFT高达4KV峰值电压,可用于满足针对IEC-4-x的标准,这功能甚是强大啊,不知道性价比如何呢?

  •  1、MSP430FR2633 MCU的传导噪声抗扰度高达10Vrms,同时其ESD与EFT高达4KV峰值电压,可用于满足针对IEC-4-x的标准。满足标准的话,就能可以很好的进行推广,如果所使用的MCU不满足标准,一些公司都不会考虑使用。

    2、有低功耗数据记录功能的智能人机界面 (HMI) 系统时,不会增加产品功耗,目前,好多MCU增加外设就会增加好多的功耗,给产品缩短生命,这产品很有市场价值。

    3、快速评估自电容、互电容和近距离解决方案给用户一个很好的使用触觉效果。

    4、此款产品可以考虑使用在汽车中,很不错。汽车中就必须考虑低功耗。

  • FRAM的高性能+captivate节能新技术,打造新一代高性能低功耗的标志性MCU。

    创新的gui简化了配置调试方式。

    一颗纽扣电池,可保持系统稳定运行15年,比较震撼的数字。

  • 1、MCU的传导噪声抗扰度高达10Vrms,同时其ESD与EFT高达4KV峰值电压     这块性能还不错!

    2、MSP430FR2633 MCU能够支持16个按钮的自电容以及64个按钮的互电容模式    只能支持按钮吗?   没有细致介绍通道数量,和一般用于手机的触摸(自容和互容)IC有何区别?

  • 还有希望可以申请到测试板,感受一下调试是否方便,响应和稳定特性!

  •         最早了解TI的FRAM技术是源于TI出品的一款msp430fr5739 lauchpad开发板,现在TI又将此技术与CapTIvate技术相结合推出了全新的全新MSP430FR2633 MCU,是16位超低功耗FRAM MCU产品组合的延伸。芯片上的触摸唤醒硬件在CPU关闭的情况下可持续扫描多达4个的电极,每个按钮在睡眠模式下达到业界领先水平的0.9µA电流消耗。为设备使用纽扣电池创造了优良的物质条件。是一款非常期待的产品。

  • 对我们搞研发设计的创新技术的公司来说,更多趋于把自己的idea变成现实又接近了一步。特别这些具备的特点

    1.抗扰度高达10Vrms,ESD与EFT高达4KV峰值电压,可用于满足针对IEC-4-x的标准。

    2.低功耗数据记录功能的智能人机界面 (HMI) 系统时不会缩短产品使用寿命或增加产品功耗。

    3.快速评估自电容、互电容和近距离解决方案的全面MSP430FR2633 MCU开发套件。针对抗噪性和湿度抑制的参考设计与代码示例可实现快速评估并加快产品上市时间。这对于小的研发企业来是福音哈,缩短时间,增加了竟争力,早用早知道

    4.TI的触觉解决方案可支持广泛的电压、线性谐振器 (LRA) 和品质偏心旋转(ERM) 制动器,以提供真实且始终如一的触觉效果。此外,在MSP430FR2633 MCU开发套件中还提供了一个针对集成触觉反馈的参考设计。 可供新手学习,又是一大支柱

    MSP430FR2633 MCU现已开始提供样片。具有高达16KB FRAM、多种特性和封装尺寸的器件将于2015实现量产。开发人员可利用MSP-CAPT-FR2633 CapTIvate MCU开发套件立即开始设计工作。 真心希望自己早点得到这个样品,学习研究

  • 触摸按键我们目前在做的一款产品上前期考虑过,但是由于功耗的限制,被否定了,看这个芯片说的电流消耗到0.9µA,不知道真假,有机会可以试试。

    很不错的分享,谢谢

  • TI MSP系列低功耗一直是业内领导者,这次采用FRAM的MCU也代表着低功耗应用的一种方向,继续支持TI

  • 就我的了解,现行的触摸按键都是电容式的,TI采用了CapTIvate™ 技术,目前业界功耗最低的电容式触摸MCU,还是MSP430系列的,MSP430FR2633 MCU,TI 16位超低功耗FRAM MCU产品组合的延伸。

    目前触摸按键已经进入人们的生活中,比如笔者家里的电视机,电磁炉都有触摸按键。

    特有CapTIvate技术的MSP430FR2633 MCU,低功耗,有智能人机界面 (HMI),抗噪性和湿度抑制可以对抗恶劣的环境

    很希望有机会可以试用一下TI的触摸按键产品~

  • 触摸按键应用广泛,结合TIMCU的超低功耗特性及TI新的CapTIvate技术,相信前景光明,另外CapTIvate设计中心是图形用户界面 (GUI),这一点非常好,对产品开发及新用户会有很大帮助,希望有机会试用一下这个开发套件。

  • 1“芯片上的触摸唤醒硬件在CPU关闭的情况下可持续扫描多达4个的电极,在睡眠模式下,每个按钮的电流消耗仅有0.9µA。”这个功
    能非常强大,能应用在很多要求低功耗的产品上,也是很多物联网设备的福音!
    2.应用FRAM铁存储器,存储时间比现有产品更长,更耐用;
    3.扩展频谱计可降低电磁辐射,为工程师解决了头痛的EMI问题;
    4.快速评估的MSP430FR2633 MCU开发套件,为产品快速上市提供保障
    整体感受就是集一流技术于一体,性能优异,能快速把技术转化成实用产品,为设计开辟了更多更广阔的道路!

  • 芯片上的触摸唤醒硬件在CPU关闭的情况下可持续扫描多达4个的电极,在睡眠模式下,每个按钮的电流消耗仅有0.9µA,达到业界领先水平。

    这一点做的非常好,功耗很低,待机时间很长,灵敏度也能保证。

  • CapTIvate设计中心是一个图形用户界面 (GUI),能够允许开发者通过拖放传感器来实现快速系统配置,并在5分钟内开始对性能进行调节。

    相当的nice,界面很友好,开发者使用起来很方便。

  •        超低功耗加较高的传导噪声抗扰度加灵活的单片实现方案,给电容触摸按键带来了一个较大的突破。FRAM似乎定义了TI以后的单片存储了,其性能相比flash高了很多。TI一如既往的灵活的开发平台使得该款MCU也会很快走进工程师的测试板上进而走进广大的消费者。虽然其价格确实有点小贵,这一点如果能够有所突破,相比现在的电容按键方案,这款MCU的解决方案将会成为更多公司的不二选择。

  •  MSP430FR2633 MCU的传导噪声抗扰度高达10Vrms,同时其ESD与EFT高达4KV峰值电压,这三点做的可靠性非常高啊,抗干扰能力很强,着实不容易!

  • TI MSP430FR2633 MCU上采用的全新CapTIvate技术可提供例如专用稳压器、跳频、零交叉同步以及在嘈杂环境中避免错误检测的信号处理算法等多种高级硬件特性。此外,扩展频谱计时还可降低电磁辐射,从而减少其对于系统电路的影响。

    EMC做的相当的不错啊,抗干扰并且能减小辐射,可靠性非常的好,布局很重要。

  • 1、MSP430™ FRAM微控制器(MCU)具有CapTIvate™ 技术、超低功耗,即具有創新性又具有實用性。搜索CapTIvate™ 技术,都是跟TI相關的,足以證明此項技術的獨創性,而現在的電子設備,智能化、集成化、微型化、低功耗化是必然趨勢,MSP430™ FRAM微控制器也正式跟隨這一趨勢的見證。

    2、MSP430FR2633 MCU寫入速度快,可以搭建各種應用場景下的稳健人机界面(HMI),提到利用不同厚度的塑料、玻璃和金属涂盖层来实现多触摸设计,不是很明白多觸摸設計,指的是同時實現不同的觸摸效果嗎?

    3、CapTIvate设计中心是一个图形用户界面 (GUI),允许开发者通过拖放传感器来实现快速系统配置,并可以實時對性能进行调节,這樣的話可以大大加快設計效率。

    4、芯片功耗低,在由单个纽扣电池供电的情况下,设备的运行时间可长达15年,減少了更換電池帶來的麻煩。

    5、MSP430FR2633 MCU具有很好的用戶交互功能,如:近距离传感器可用来照亮屏幕,大型的按钮矩阵可支持用户输入。

    6、CapTIvate技术具有多種高级硬件特性如:专用稳压器、跳频、零交叉同步以及在嘈杂环境中避免错误检测的信号处理算法,电磁辐射小。

    7、 MSP430FR2633 MCU噪声抗扰度高,有開發套件,加快開發。

    8、MSP CapTIvate™微控制器(MCU)开发套件,具有詳細教程,資料豐富,易於上手,可實時調試,適合高分辨率的电容式触控解决方案的應用,且支持抗污染及手套触控设计!!!

  • TI新推首款抗噪电容式触摸MCU是如何引领全新技术革命的呢?希望TI能在各行业中有成熟实用案例介绍!

  • 我们是卫浴行业的..这方面的应用会考虑

    1.电容感应,,,,湿手或者水滴在操控面板上的灵敏度

    2.省电....目前为了安全都用电池供电...省电是比较重要的.

    3.温度控制,环境检测类的应用比较多.....感应...开发套件的介绍来看...很适用

  •         MSP430FR2633MCU 是TI 16位超低功耗FRAM MCU产品组合的延伸,旨在帮助处于不同技术水平的设计人员搭建具有电容式按钮、滑块、滚轮或近距离 (BSWP) 传感器的稳健人机界面 (HMI),同时可利用不同厚度的塑料、玻璃和金属涂盖层来实现多触摸设计。

           超低功耗性能业界领先,单个纽扣电池可以供电15年。

           另外,作为业界功耗最低的电容式触控MCU,采用CapTIvate技术的MSP MCU噪声抗扰度达10 Vrms,且支持抗污染及手套触控设计。

  • 支持金属触摸 好贴置顶一月

  • http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-00343?HQS=sys-ind-fa-touchthroughglass-bhp-rd-null-cn

    这个的应用中,PCB上的触摸,不是紧贴玻璃,而是触摸与玻璃窗口之间留有一定距离的空隙,请问这样影响大吗?