MSPM0C1104: MSPM0V1104:在SysConfig中Disable NRST后,硬件上是否还强制要求外接上拉电阻?

Part Number: MSPM0C1104
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG,

我目前正在使用MSPMOV1104进行设计。为了复用引脚,我通过SysConfig的SYSCTL将NRST引脚配置为了“Disable NRST”。

请问在原理图设计上,既然软件中已经禁用了复位功能,该引脚是否还需要强制外接上拉电阻(例如数据手册推荐47k22)?

我主要的顾虑是:在上电瞬间(POR)到软件配置生效之前这段“空窗期”内,芯片硬件默认该引脚为复位输入。如果不加外部上拉,内部默认的上拉能力是否足够防止误复位?是否存在由于环境噪声导致MCU一直处于复位状态,从而永远无法启动去执行“Disable NRST"代码的风险?

期待您的专业解答,谢谢!