用g2553单片机控制红外接收发送程序使用不了,怎么样修改;
#include <msp430g2553.h>
#define Ir_Pin (P1IN & 0X02) //定义红外接收头端口
unsigned char Ir_Buf[4]; // 用于保存解码结果
unsigned int Ir_Get_Low();
unsigned int Ir_Get_High();
void main(void)
{
unsigned int temp,delay;
char i,j;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗
BCSCTL1 &= ~XT2OFF; // XT2on
BCSCTL2 |= SELM1 + SELS; // MCLK为8M
for(delay=5000;delay>0;delay--);
IFG1 &=~OFIFG;
CCR0=0XFFFF;
P1DIR =0X40;//P1.6输出
P1OUT=0XFF;// 输入设置
while(1)
{
restart:
while(Ir_Pin); //等待红外信号
temp=Ir_Get_Low();
if(temp<8500 || temp>9500) continue; //引导脉冲低电平9000
temp=Ir_Get_High();
if(temp<4000 || temp>5000) continue; //引导脉冲高电平4500
for(i=0;i<4;i++) //4个字节
for(j=0;j<8;j++) //每个字节8位
{
temp=Ir_Get_Low();
if(temp<200 || temp>800) goto restart;
temp=Ir_Get_High();
if(temp<200 || temp>2000) goto restart;
Ir_Buf[i]>>=1;
if(temp>1120) Ir_Buf[i]|=0x80;
}
if(Ir_Buf[2]==0X0C)P1OUT =0X00; //如果按的是0按键则点亮LED
else if(Ir_Buf[2]==0X16)P1OUT =0X40; //如果按的是CH-按键则关闭LED
}
}
/******************************************************************************
函数名称:Ir_Get_Low
功 能:计算低电平持续的时间
参 数:无
返回值 :TAR
******************************************************************************/
unsigned int Ir_Get_Low()
{
TAR=0X0000;
TACTL=TASSEL_2 + TACLR + ID0 +ID1 + MC_1;
while(!Ir_Pin && (TAR&0x8000)==0); //等待高电平到来
TACTL=0X00;
return TAR;
}
/******************************************************************************
函数名称:Ir_Get_High
功 能:计算高电平持续的时间
参 数:无
返回值 :TAR
******************************************************************************/
unsigned int Ir_Get_High()
{
TAR=0X0000;
TACTL=TASSEL_2 + TACLR + ID0 +ID1 + MC_1;
while(Ir_Pin && (TAR&0x8000)==0);
TACTL=0X00;
return TAR;
}
怎么样才能是这段程序在G2553中成功的运行,谢谢!