This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430 SPI 或UART 的速度



MSP430 USART 硬件外围操作有多快?

  • 在 SPI 主控模式下,通信速度可以达到4Mbps。在UART 模式下速度高达2Mbps。USART 可以配置成同步(SPI)或异步(UART)操作模式,可以选择几种内部和外部的时钟源(这些时钟源是独立于CPU 时钟源的)。在SPI 主控模式中,USART 的运行速度可以达到应用时钟的1/2。例如,如果使用8MHz 的时钟源,4Mbps 的传输速度对于SPI 主控模式来说是可能的。在UART 模式下,对于可靠的通信,每比特3 或4 个时钟周期是必须的。例如,使用4 分频的8MHz 的时钟将支持2Mbps 的速度。在www.ti.com/MSP430网站中的MSP430xxxx 用户指南中提供了USART性能的完整的

    描述。