This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430FR5849 输入引脚上拉后,用示波器测量为高电平还是低电平?



假设,我把MSP430的某一个引脚设置为输入引脚,并且上拉。用来检测外部的一个输入信号,输入信号高电平3.3V,低电平0V。如果在外部没有输入信号,即该引脚的输入信号为0V,那么上拉之后,用示波器来测量的话此时示波器测试到的是高电平还是低电平。

还有一点,什么时候设置为上拉,什么时候设置为下拉?

谢谢!

  • 首先有一点 你说描述的没有输入信号是指引脚悬空还是输入0V, 如果输入是0V,那用示波器测试电压值就应该是0V。 

    如果是悬空,那电平会接近3.3V,因为配置为输入,其引脚为高阻状态。 

    上拉电阻是为了提高引脚输出能力,确定数字信号稳定性和抗干扰性

    下拉电阻是为了提高引脚的抗干扰性,防止ESD等干扰

  • 楼上说的很详细。具体要结合应用需要来选择如何配置io

  • rujun chen 说:

    假设,我把MSP430的某一个引脚设置为输入引脚,并且上拉。用来检测外部的一个输入信号,输入信号高电平3.3V,低电平0V。如果在外部没有输入信号,即该引脚的输入信号为0V,那么上拉之后,用示波器来测量的话此时示波器测试到的是高电平还是低电平。

    还有一点,什么时候设置为上拉,什么时候设置为下拉?

    谢谢!

    请问具体是什么应用?