Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133
为什么串口通信RS232 仿真正常,MCU工作就会出现乱码,工作一段时间才正常
LPM3模式下,唤醒通信
9600 UART0通信端口直接外接
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133
为什么串口通信RS232 仿真正常,MCU工作就会出现乱码,工作一段时间才正常
LPM3模式下,唤醒通信
9600 UART0通信端口直接外接
void CLOCK_Config() { P4SEL0 |= BIT1 + BIT2; // Select pin4.1 pin4.2 as crystal function do { CSCTL7 &= ~(XT1OFFG + DCOFFG); // Clear XT1 and DCO fault flag 清除 XT1 DCO 失效标志 SFRIFG1 &= ~OFIFG; }while (SFRIFG1 & OFIFG); // Test oscillator fault flag 如果失效标志存在 CSCTL4 = SELA__XT1CLK; // IMPORTANT. Select ACLK = XT1 = 32768Hz } void eUSCIA0_Config() { UART_PORT_SEL |= UART_BIT_TXD + UART_BIT_RXD; // set pin as UART function UCA0CTLW0 |= UCSWRST; // Put eUSCI in reset UCA0CTLW0 |= UCSSEL__SMCLK; // 8-e-1 LSB SMCLK UCA0BR0 = 6; // 9600 baud UCA0BR1 = 0; UCA0MCTLW = 0x2200 + UCOS16 + UCBRF_13; // 1.04MHz/9600 UCA0CTLW0 &= ~UCSWRST; // Initialize eUSCI UCA0IE |= UCRXIE; //开接收中断 //UCA0IE &= ~UCTXIE; //关闭发送中断 } uint8_t Uart_SendFrame(uint8_t *pPtr, uint8_t ui8Length) { if(UCA0IE & UCTXIE) return 0; // Last frame hasn't been sent out if(ui8Length > TXBUF_SIZE) return 0; // Length overflow the buffer ui8TX_counter = 0; // Clear transfer counter UCA0TXBUF = pPtr[ui8TX_counter++]; ui8TX_number = ui8Length; // Number of bytes to be sent UCA0IE |= UCTXIE; // Enable transfer interrupt return 1; // Send successfully } void Spi_uart2_rx_deal(uint8_t *rx_pbuf,uint8_t *tx_pbuf) { ……… Uart_SendFrame(ui8TX_buffer,Buffcn); } #pragma vector=USCI_A0_VECTOR __interrupt void USCI_A0_ISR(void) { switch(__even_in_range(UCA0IV,USCI_UART_UCTXCPTIFG)) { case USCI_NONE: break; case USCI_UART_UCRXIFG: { //接收数据 ui8RX_buffer[ui8RX_counter]= UCA0RXBUF; …….. if(uart2_crc_flag) { uart2_crc_flag=false; if((CRC16_verify(ui8RX_buffer, ui8RX_counter+1))==1) { //UCA0IE&=~UCRXIE;//关闭接收中断 bRX_finished = true;//允许发送 }else ui8RX_counter=0; } } break; case USCI_UART_UCTXIFG: UCA0TXBUF = ui8TX_buffer[ui8TX_counter++]; if(ui8TX_counter>=ui8TX_number) { UCA0IE &= ~UCTXIE; //关闭发送中断 //UCA0IE |= UCRXIE; //开接收中断 ui8RX_counter=0; } break; case USCI_UART_UCSTTIFG: break; case USCI_UART_UCTXCPTIFG: break; } } void main(void) { WM_Initialize(); // System initialize #ifdef Comm_RS485 HAL_RS485_INIT(); #endif …… while(1) { __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE); // 进入 LPM3 w/ interrupt WDTCTL = WDTPW + WDTCNTCL + WDTSSEL0 + WDTIS1; // clear watchdog 4m16s if(bWorking_flag) { ….. } #ifdef Comm_RS485 if(bRX_finished) { // rs485 Spi_uart2_rx_deal(ui8RX_buffer,ui8TX_buffer); bRX_finished = false; } #endif } }
昨天写了个测试程序 只有有收到数据,就上传数据01 02 03 04 05 06 00 00 01 02 03 04 05 06
固定数据 00 00 是收到的数据,相同数据发两次
刚上电收到是
01 19 74 10 A0 81 0E 01 07 FE
01 19 74 10 A0 81 0E 01 80
01 19 34 18 A0 81 07 00 00
01 09 36 18 A0 81 07 00 00
01 02 03 04 05 06 80 80
最后才收到正确数据,感觉波特率不同步
hao qi 说:昨天写了个测试程序 只有有收到数据,就上传数据01 02 03 04 05 06 00 00 01 02 03 04 05 06
固定数据 00 00 是收到的数据,相同数据发两次
刚上电收到是
01 19 74 10 A0 81 0E 01 07 FE
01 19 74 10 A0 81 0E 01 80
01 19 34 18 A0 81 07 00 00
01 09 36 18 A0 81 07 00 00
01 02 03 04 05 06 80 80
最后才收到正确数据,感觉波特率不同步
430是跟电脑通讯么? 用到USB转串口没? 上位机用的是哪个?
while(1)
{
__bis_SR_register(LPM3_bits + GIE); // 进入 LPM3 w/ interrupt
WDTCTL = WDTPW + WDTCNTCL + WDTSSEL0 + WDTIS1; // clear watchdog 4m16s
if(bWorking_flag)
{
…..
}
#ifdef Comm_RS485
_DELAY_CYCLES(1000);
if(bRX_finished)
{
// rs485
Spi_uart2_rx_deal(ui8RX_buffer,ui8TX_buffer);
bRX_finished = false;
}
#endif
}
在程序中加了 _DELAY_CYCLES(1000);差不多30秒后,就通讯正常,比原来快了很多
我有点不明白,平常串口始终在接收状态,一有信号来,就唤醒,晶振和时钟如何稳定下来,延时一小也就对发送启作用
hao qi 说:while(1)
{
__bis_SR_register(LPM3_bits + GIE); // 进入 LPM3 w/ interrupt
WDTCTL = WDTPW + WDTCNTCL + WDTSSEL0 + WDTIS1; // clear watchdog 4m16s
if(bWorking_flag)
{
…..
}
#ifdef Comm_RS485
_DELAY_CYCLES(1000);
if(bRX_finished)
{
// rs485
Spi_uart2_rx_deal(ui8RX_buffer,ui8TX_buffer);
bRX_finished = false;
}
#endif
}
在程序中加了 _DELAY_CYCLES(1000);差不多30秒后,就通讯正常,比原来快了很多
我有点不明白,平常串口始终在接收状态,一有信号来,就唤醒,晶振和时钟如何稳定下来,延时一小也就对发送启作用
延时是有用的。 因为你的 uart 时钟用的是 SMCLK. 而 SMCLK 在LPM3下是关掉的。 唤醒之后,启动DCO 需要时间。